This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240M:ISO7240MDWR

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7240M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121935/iso7240m-iso7240mdwr

器件型号:ISO7240M

下午好!

我有一个问题、在该器件的边缘发现了两个差异(不同的 Mfg 批次)。

需要一些帮助来确认此组件边沿、因为数据表中仅提供"斜边"。

或者、它 是我的供应商提供的假冒器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nur、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您的联系。 我将联系封装团队并检查这一点。
    但在此之前、您能帮我更清楚地了解右侧的器件吗? 目前我无法读取顶部标记、我需要器件顶部标记的信息来验证器件。 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    很抱歉现在我的身体不在了。

    但车身标识不清楚是 13AG82T ISO7240M G4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nur、

    感谢您确认右侧器件的顶部标记。 关注这些问题的人员目前不在办公室、只能在星期一返回。 请允许我在星期一回来。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    您的团队是否对上述查询有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nur、

    很抱歉耽误你的时间、这比我预期的时间长。 请允许我在一周结束前回复您。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、  

    我想跟进上述查询。 是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nur、

    我们能够确认、塑料封装的斜边应该是 TI 生产的所有器件的方式、这与数据表中共享的内容相匹配。  

    此外、如果您未直接或通过批准的分销商从 TI 购买此器件、我们将不太可能提供其他指导。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Rao、  

    感谢您对该 IC 的进一步更新。

    但是,我需要一些信息,IC IS07240MDWR 是否仅在台湾分公司生产?

    或者、该 IC 是否可能在马来西亚或其他国家/地区制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nur、

    您可能已经注意到、TI 网站上的质量和可靠性页面将台湾列为器件 ISO7240MDWR 的唯一组装地点(请参阅下面的屏幕截图)。 因此、台湾是此器件的唯一组装地点。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao