This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:隔离式 CAN FD 中继器参考设计是否需要100MB 数据速率?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO6721, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1134133/iso7721-is-the-100-mb-data-rate-necessary-for-the-isolated-can-fd-repeater-reference-design

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO6721ISO1044ISO1042

我指的是以下参考设计: 隔离式 CAN FD 中继器参考设计(修订版 A)(TI.com)。 此设计支持2MB CAN 数据速率。 但是、该设计中使用的数字隔离器 ISO7721可支持高达100MB 的数据速率。 数字隔离器数据速率需要比 CAN 收发器数据速率高多少、有什么特殊原因吗? 我正在考虑使用数据速率较低且距离 CAN 收发器较近的数字隔离器、但想知道我是否在这里遗漏了会导致这种情况成为一个错误主意的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、您好!

    感谢您的问题、欢迎使用 E2E! ISO7721可支持0-100Mbps 的速度。 本参考设计中使用的是 ISO7721、因为它来自最新的数字隔离器系列(ISO77xx)、并且采用了 TI 的最佳隔离技术。 如果 您不需要 ISO7721的速度、并且仍将受益于 TI 的最新隔离技术、则可选择 ISO6721 (数据速率= 50Mbps)。

    此外、TI 还提供了可能对您的应用有用的隔离式 CAN 收发器(ISO1042和 ISO1044)。

    如果您有更多问题、请跟进。

    最棒的

    Andrew