This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:隔离论坛

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1133942/iso1050-isolation-forum

主题中讨论的其他器件:ISO1050

您好!

当 CMC 放置在顶层时、会在顶层(4层板)保持隔离。 在 Laye 的其余部分中是否也需要遵循相同的隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajikumar、

    感谢您的联系。   在 CAN 总线上 、CMC 用于消除共模噪声。 CMC 不提供隔离。  ISO1050保持 PCB 1侧到2侧的隔离。 当 CMC 与 ISO1050配合使用时、它仅连接到器件的 CAN 总线侧、不会以任何方式干扰隔离。

    此致、

    Kenneth