This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:建议使用 μ 300Ω 系列寄存器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041-Q1, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1134543/iso7041-q1-recommends-300-series-registers

器件型号:ISO7041-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7041

大家好、

我的客户正在将 ISO7041替换为 ISO7041-Q1。

ISO7041-Q1建议为 INAA/B/C/D 和 OUTA/B/C/D 使用 μ 300Ω 系列寄存器

原因是什么?

如果不使用不同的值、会出现什么问题?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    感谢您的提问。  300Ω Ω 串联电阻器是汽车 BMS 应用的典型用例。 如果您将此器件用于工业用途、则这些电阻器是可选的、您的应用中可能不需要这些电阻器。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请跟进。

    最棒的

    Andrew