This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟信号隔离电路建议

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057649/analog-signal-isolation-circuit-recommendation

主题中讨论的其他器件:ISO122ISO124ISO224

您好!

我正在寻找一种需要隔离模拟信号的集成解决方案。

输入电压:+/- 10V

VOUT (隔离式):+/-10V

隔离:最低3KV

隔离类型:打开以提供建议

我需要的是隔离、与 Vin 相比、我不需要任何 Vout 增益或衰减。

请指导我选择合适的隔离集成解决方案吗?

正在等待您的回复。

此致、

Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    ISO124和 ISO122是我们一些较旧的隔离放大器、G = 1、可接受+/-10V 输入、但它们仅支持1.5kV 隔离。  如果您可以在应用中摆脱8mm 间距、则新型 ISO224器件可以接受+/-10V 输入、但增益为1/3、输出为差分电压。  您可以将其与差分到单端转换配合使用、并将输出恢复到原始+/-10V、如本应用手册所示:

     https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf