This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7420FE:输出断电行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7420FE, ISO7420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057678/iso7420fe-output-power-down-behavior

器件型号:ISO7420FE
主题中讨论的其他器件: ISO7420

 ISO7420FE 的数据表 指定了低至3V 的输入和输出操作。  假设输入侧通过输入端的逻辑低电平供电至5V。  输出 VCC2断电期间、输出是否可能会毛刺脉冲高电平?  如果是、在 VCC2的哪个级别可能会发生毛刺脉冲。  如果可能出现毛刺脉冲、是否有任何缓解这种情况的建议、例如输出端的下拉电阻器。

不同的情况下、VCC2上是否有任何 POR 类型功能、这样 ISO7420FE 的输出将在 VCC2断电期间由 VCC1供电时确保处于逻辑低电平状态。  我希望进一步了解器件数据表第8.4节的表2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! ISO7420的 POR 检测电压低于其~3V 阈值时、相应的输出变为高阻抗(Hi-Z)、而不是高阻抗或低电平。

    当输出电源上没有本地电源时、可将一个下拉电阻器连接到输出引脚以确保   在引脚处于高阻态时处于低电平状态   为了确保下拉电阻足够高、使隔离器能够在高电平状态下为其提供足够的电流、我们建议使用4.7kΩ Ω 等值。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez