This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:与 ISO7131的区别

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057620/iso7731-difference-to-iso7131

器件型号:ISO7731

ISO7131和 iso7731之间是否存在功能差异?

BR KenCar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 TI 数字隔离器。

    ISO7131和 ISO7731在功能上是相同的、它们在同一通道配置中隔离数字数据通道。 但它们都属于不同的器件系列、并采用不同的设计架构。 ISO7731是一款新一代增强型隔离器件、与上一代 ISO7131基本隔离器件相比、性能显著优于上一代 ISO7131。

    如果您计划在现有设计中将 ISO7131替换为 ISO7731、这应该是可以的。 如果您要在较新的设计中选择器件、我建议您选择 ISO7731。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao