This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:磁力计应用

Guru**** 2927060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISO6721, ISO7821, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057282/isow7821-magnetometer-application

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISO6721ISO7821ISO7721

您好!

  我有一个关于将 ISOW7821用于传感器应用的问题。 我使用的是一个敏感磁力计、它输出一个频率在120KHz 到50kHz 之间变化的5V 矩形脉冲。 ISOW7821是否适合用于隔离信号而不影响信号频率的应用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thasshwin、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    我们的数字隔离器产品可以隔离频率大于25MHz 的信号、因此将隔离50kHz - 120kHz 之间变化的动态信号。 数字隔离器的行为与信号路径中的缓冲器类似、因此、如果输入信号的频率在隔离器的最大数据速率限制范围内增加或降低、则输出信号将相应地增加和降低。

    ISOW7821可支持5V 输入和5V 输出信号隔离以及不同的 Vcc/Viso 电压组合、还可隔离 连接到 Vcc 的电源、以便为器件的输出侧供电并通过 Viso 引脚提供额外电源。 如果只需要信号隔离、而无需电源隔离、则可以改用 ISO6721、ISO7721或 ISO7821等独立数字隔离器。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez