This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ISO7742 (IND)和 ISO7742-Q1 (AUTO)之间的规格差异?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057200/iso7742-differences-in-specification-between-iso7742-ind-and-iso7742-q1-auto

器件型号:ISO7742

团队、

1) 1) ISO77x (IND)和 ISO77xx-Q1 (AUTO)之间的电气规格是否存在差异?
还是其他汽车技术规格测试(AEC-Q100和相关温度范围)唯一的区别?

CMT 性能对该应用非常重要。
IND/AUTO 器件的值是否相等?

2) 2)我们是否总结了 ISO67xx ISO77xx 之间的差异(电气规格和隔离规格)

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您的联系、请参阅下面我的输入。

    [引用 userid="4466" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057200/iso7742-differences-in-specification-between-iso7742-ind-and-iso7742-q1-auto ]1) ISO77x (IND)和 ISO77xx-Q1 (Auto)之间的电气规格在术语上是否存在差异?
    还是其他汽车技术规格测试(AEC-Q100和相关温度范围)的唯一区别?

    是的、工业级和汽车级器件之间的主要区别在于 AEC-Q100特定测试和认证以及温度范围。 除此之外、我们预计电气规格不会有任何重大差异。

    [引用 userid="4466" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057200/iso7742-differences-in-specification-between-iso7742-ind-and-iso7742-q1-auto ]CMT 性能是此应用最重要的。
    IND/Auto 设备的值是否相等?

    是的、工业级和汽车级器件的 CMTI 额定值相同。

    [引用 userid="4466" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1057200/iso7742-differences-in-specification-between-iso7742-ind-and-iso7742-q1-auto ]2)我们是否有 ISO67xx ISO77xx 之间差异(电气规格和隔离规格)的摘要

    请在下面找到 ISO77xx 和 ISO67xx 之间的参数比较表。 谢谢。

        ISO77xx

    ISO67xx

    技术

      电容器 电容器
           
    ISO 等级 UL、20%裕度 5.0kVrms 5.0kVrms
    隔离   增强型 增强型
    ISO 浪涌额定值 Viosm 重复性、60%裕度 8kVpk 6.25kVpk
    ISO 工作电压 双极交流,25年 2121 Vpk 1500 Vpk
           
    CMTI (最小值) 85kV/µs μ s 50kV/µs μ s
    IEC 61000-4-2 ESD 8kV 8kV
    电源电压范围 2.25V-5.5V 1.71V-5.5V
    数据速率(Mbps) 100 50
    功率@1Mbps–4/2 1.5mA 1.65mA
    功率@100Mbps–4/2
    (每通道)
    6.7mA 不适用
    从错误中恢复 方案 延迟 方案 延迟
    传播延迟(典型值) 10ns 11ns
    抖动(典型值) 1ns 1ns
    封装选项 16DW
    16QSOP
    8D
    16DW
    8D


    此致、
    Koteshwar Rao