This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:ISO7821FDWWR、希望在 TI-Web 上确认 FIT 值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055811/iso7821-iso7821fdwwr-would-like-to-confirm-fit-values-on-ti-web

器件型号:ISO7821

大家好、TI 工程师、

我是 TI Distutor TED 的 J.Komura、我们收到了来自客户的问题、TI 在网上显示了 FIT 的价值观。
客户正在检查多个设备的新应用程序的 FIT 值。然后、以下两个 FIT 与它们的计算结果不同。

(他们的其他人与 TI 价值观相同。)

                TI-Web/CUST-Cal
ISO7821FDWWR:0.4FIT/0.16FIT
AMC1311BDWVR:0.8FIT/0.17FIT
*使用的参数与 TI-Web 数据相同。
通过我的计算、这些都与客户相同。

那么、您是否会提供有关如何对这些进行钙化的建议。

谢谢、此致、
J.Komura@TED (东京电子器件公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Komura-San、

    感谢您的参与。  请允许我对 ISO7821发表评论。

    我在下面提供了一个链接、该链接以简化版本说明了我们如何计算各种质量和可靠性参数、包括 FIT。

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-terminology.html

    请注意、给定器件的时基故障是在该 器件系列中共同计算得出的、对于 ISO7821、该系列包括 ISO78xx 系列中的所有器件。 因此、网站中列出的0.4 FIT 与客户可以使用网站上提供的参数计算得出的值不同。 实际计算使用大得多的样本集、FIT 由内部工具动态计算、然后推送到网站。 因此、我们建议客户考虑 TI 提供的 FIT。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子器件)

    Rao-San

    感谢您的回答、并为我们的客户问题提供了有用的建议。

    您的评论有点困难、因此请查看我的理解、如下所示。


    "使用 TI 网站信息进行的客户计算是正确的。
    但是、TI 器件的一些时基故障参数样本大小包含在所有系列产品中。
    网站系统可以正确计算每个器件的适用性。 但每个样本都使用了样本大小
    FIT 参数的器件不会反映到网站。"

    在 TI 网站上大约为0.4FIT 与0.16FIT (使用 TI-Web 大小计算得出)、
    0.4FIT 比0.16FIT 差、这是网站信息中使用的较小的原因。
    因此、TI 网站的 FIT 信息是正确的值。"

    如果不够、请提供建议。

    谢谢、此致、
    J.Komura@TED (东京 电子)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Komura-San、

    请参阅下面的输入内容。

    [引用 userid="444955" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055811/iso7821-iso7821fdwwr-would-like-to-confirm-fit-values-on-ti-web/3906245 #3906245"]使用 TI 网站信息计算客户的正确方法。
    但是、TI 器件的一些时基故障参数样本大小包含在所有系列产品中。
    网站系统可以正确计算每个器件的适用性。 但每个样本都使用了样本大小
    FIT 参数的器件不会反映到网站。"[/quot]

    您的理解在这里基本上是正确的。 计算整个器件系列的时基故障、所有这些器件共享相同的时基故障值。  因此、无法使用 TI 网站上提供的样片尺寸来计算单个器件型号 FIT。

    [引用 userid="444955" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055811/iso7821-iso7821fdwwr-would-like-to-confirm-fit-values-on-ti-web/3906245 #3906245"]在 TI 网站上的大约0.4FIT 与0.16FIT (使用 TI-Web 大小计算得出)、
    0.4FIT 比0.16FIT 差、这是网站信息中使用的较小的原因。
    因此、TI 网站的 FIT 信息是正确的值。"

    如果我们使用样本大小、测试持续时间和故障器件数来计算 FIT、我们将得到0 FIT、因为有0个故障器件。 我不确定 客户是如何获得 0.16的 FIT。
    TI 在采用相同流程的产品系列中使用大得多的样片尺寸、以找到适合整个器件系列的产品、而 ISO78xx 的样片尺寸为0.4。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、

    再次感谢您的建议。

    我认为可以在句子的前半部分回答客户的 FIT 值差异。

    但是、由于 FIT 值是 MTBF/MTTF 的倒数(故障间隔平均时间)、

    FIT 越接近0、性能就越好。

    因此、我们想知道为什么会指示具有错误值的 FIT 数字。

    下面的 URL 可以帮助您更轻松地获得合适的值、它显示了使用 TI 木图仪的0.16FIT 客户结果。

    https://www.maximintegrated.com/en/design/design-tools/calculators/general-engineering/qafits.html

    和 TI FIT 数据、

    www.ti.com/.../report

    谢谢、此致、

    J.Komura@TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Komura-San、

    感谢您分享更多输入。

    据我了解、当您使用 Maxim 网站上的计算器时、FIT 为0.16、而在 TI 网站上为0.4。 我没有看到 Maxim 提供有关其计算 FIT 的公式、 因此我无法评论其计算0.16的方式。  

    遗憾的是、我们将无法分享与计算 FIT 相关的具体细节或公式。 因此、我建议客户考虑 TI 器件的估算时基故障率。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、

    非常感谢您了解客户问题。

    今天、我向您解释了 FIT 率计算。 但这对他们来说是不够的。

    他们必须在 Ta 条件下估算(技术) FIT 值以满足客户要求。

    然后、当重新计算0.4FIT 时、大约有3K 的样本大小就接近了该拟合。

    那么、我们可以说他们可以引用这些数字吗?
    或者、如果有其他方法可以获得正确的参数、请告诉我。

    谢谢、此致、

    J.Komura@TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Komura-San、

    感谢您的更新。

    [引用 userid="444955" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055811/iso7821-iso7821fdwwr-would-like-to-confirm-fit-values-on-ti-web/3909937 #3909937"]他们必须在其 Ta 条件下估算(技术) FIT 值以满足客户要求。

    要计算客户 Ta 的 FIT、请使用以下计算器。 我将在下面复制一张 Ta 为75C 的示例计算值的快照、FIT 值为1.7、具有相同的0.7eV 活化能。 谢谢。

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rao-San、

    非常感谢您的出色建议。

    我们可以使用此信息清除客户的问题。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    J.Komura@TED