This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:关于可靠性测试条件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1056807/isow1412-about-reliability-test-conditions

器件型号:ISOW1412

您好、支持团队。

请告诉我以下产品的以下信息。

Pn#ISOW1412DFMR。

附加的数据中、HTOL 测试条件输入条件是否= V㏄(最大值)?

谢谢、e2e.ti.com/.../ISOW1412DFMR-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    感谢您的联系。

    是的、ISOW1412的 VDD 电压在 HTOL 测试期间保持在建议的最大电压。 对于 ISOW1412、这是5.5V。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao