This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:ISO6741DWR 可驱动5个90E36A SPI 总线

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1056633/iso6741-iso6741dwr-can-drive-5pcs-90e36a-spi-bus

器件型号:ISO6741

你(们)好

您能否检查一个 TI_ISO6741DWR 能否驱动5个90E36A SPI 总线。   (CS 除外)

e2e.ti.com/.../90E36A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的联系。

    ISO6741可驱动多个输入引脚、前提是其输出端的总容性负载小于100pF。 我在数据表中检查了 M90E36A 电气规格、但找不到引脚 SCLK 和 SDI 的输入电容。 如果[电容(SCLK + SDI)* 5]<100pF、则 ISO6741应该能够在没有任何问题的情况下驱动。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao