主题中讨论的其他器件: ADS112C04
您好、TI 的隔离器件专家团队、
我正在评估 ISO1640和 ADS112C04、并尝试通过 ISO1640在隔离条件下使用 ADS112C04。
但是、当我在微处理器和 ADS112C04之间插入 ISO1640时、I2C 通信会突然偶尔发生故障。
我与 TI 数据转换器论坛专家 Bob Benjamin 先生讨论了这一现象。
详细讨论情况见以下链接(供参考);
(+) ADS112C04:SDA 信号保持低电平。 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛
在讨论中、他回顾了 ISO1640数据表并教我 ISO1640数据表显示微处理器位于 ISO1640的第1侧、传感器和 AD 转换器位于 ISO1640的第2侧。
但是、我在 ISO1640的"S2"侧找到微处理器、在"1"侧找到 ADS112C04。
请参阅下面的附件原理图。

问题:为什么 ISO164X 系列数据表显示微处理器位于图9-4和图9-5的第2侧。 电路设计是否重要?
非常感谢您的参与。
此致、
坂岛俊弘