This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:ISO7841A-Q1的 EMI 报告请求

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7841A-Q1, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055361/isow7841a-q1-emi-report-request-for-iso7841a-q1

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOW7841ISOW7741

您好、专家、

ISO7841A-Q1正在对客户进行评估。 EMI 是该项目的最大关注点。 您能否向客户分享 ISO7841A-Q1的 EMI 测试报告? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    感谢您的联系。

    ISOW7841和 ISOW7841A-Q1是相同的器件、采用相同的设计。  ISOW7841A-Q1经过额外的汽车测试和认证 、因此符合 Q1标准。 因此、我们希望两个器件的测试结果相同。

    请参阅应用手册 SLLA368、其中介绍了各种配置下的 ISOW7841发射测试结果、 我还复制 了以下链接。

    采用 ISOW7841集成信号和电源隔离器的低辐射设计(修订版 C)

    同时、我 还想提一下、我们现在有了第二代 ISOW 器件 ISOW7741。 与 ISOW7841相比、器件 ISOW7741在许多方面具有明显优 于 ISOW7841的性能、因此我们建议客户使用。 请参阅下面 ISOW7841和 ISOW7741之间的比较。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    非常感谢您的支持。 这是一种非常适合客户的材料。 谢谢。

    此致

    郭松珍