This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:如何按电源电流估算的功耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1, ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055348/iso7763-q1-how-to-estimate-the-power-consumption-of-by-the-supply-current

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7763

 您好、专家、  

我的客户正在牵引逆变器平台中使用 ISO7763-Q1。 他们对功耗的计算有疑问。  

数据表包含以下信息

对于直流和交流电源电流、这是指单通道运行吗? 我能不能说,如果使用6通道,总电源电流是 Isupply*6?

2.在数据表中、它还以总功率 耗散 作为基准、是否在使用所有通道的情况下进行计算?  

谢谢!

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    感谢您的联系、请参阅下面我的输入。

    [引用 userid="467066" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055348/iso7763-q1-how-to-estimate-the-power-consumption-of-by-the-supply-current ]对于直流和交流电源电流、这是指单通道操作吗? 我能不能说,如果使用6个通道,总电源电流是 Isupply*6?

    数据表中列出的 ICC1是 VCC1消耗的总电流、因此是所有6个通道的初级侧电流。 同样、ICC2是流入 VCC2的总电流。 ICC1 + ICC2将通过所有6个通道为您提供包括初级和次级在内的整个器件的总电流消耗。

    [引用 userid="467066" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1055348/iso7763-q1-how-to-estimate-the-power-consumption-of-by-the-supply-current ]2. 在数据表中、它还以总功 耗 作为基准、是否在使用所有通道的情况下进行计算?[/quot]

    我假设 您参考 ISO7763数据表中标题为"额定功率"的第6.5节。 这是额定功率、这意味着这是器件中允许的最大功率耗散。 这是器件在工作条件下消耗的最大功率。  谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao