This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:CMTI 规格中的 VCM 注意事项

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1054875/iso7741-consideration-for-vcm-in-cmti-spec

器件型号:ISO7741

你(们)好  

我看到 CMTI 规格中的 VCM 定义为1200V。  您能否分享一下 VCM=1200V 有什么注意事项吗? 如果使用较低/较高的 VCM、CMTI 性能会更低?

罗王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    从器件的角度来看、选择 VCM=1、200V 没有具体的原因。 这主要是由于 CMTI 测试仪的功能。

    根据设计、我们通常期望 CMTI 在更低的 VCM 下性能更好、但我们没有任何定量数据可供共享。 此外、由于 CMTI 测试仪的限制、我们没有任何数据可与更高的 VCM 值共享。 此外、请注意、我们不建议在高于额定工作电压的情况下运行器件。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Dushmantha