This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:数字隔离器之间的引脚对引脚替代

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO721, ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052971/iso7710-pin-to-pin-substitution-between-digital-isolator

器件型号:ISO7710
主题中讨论的其他器件:ISO721

尊敬的 TI 工程团队:  

我发现 ISO721可以直接替换、但在我的情况下、它不是很好、因为我需要输出的默认状态为低电平。
我在您的站点上看到 ISO7710F 将实现引脚对引脚兼容(并与我的输出规格相匹配)、但我仍有疑问
我在论坛上看到、对于 ISO7710-Q1、它内部连接了引脚1和3。  在非汽车版本中、它们是否也没有连接?
我的 PCB 上有引脚3 NC、我想确保它可以保持悬空。

提前感谢 您的任何建议。

注意:ISO721数据表(SLLS629L)中有一个"交叉参考"部分、其中说明了内部连接的引脚以及进行正确更换所需的所有信息。
非常感谢这一部分;它应该 被放置在所有数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    欢迎访问 TI E2E 论坛并关注 TI 隔离器!

    ISO7710F (工业)和 ISO7710F-Q1 (完整器 件型号- ISO7710FQDWRQ1)是相同的器件、后者是一款汽车器件、将通过额外的特定于汽车的认证和测试。 因此、就像 ISO7710F-Q1一样、ISO7710F 还内部连接了引脚1和3。

    请注意、ISO721是2006年发布的非常旧的数字隔离器系列器件之一。 我们建议使用最新一代器件、其中包括 ISO7710F、ISO7710F-Q1和 ISO7810F。

    感谢您对 ISO721数据表交叉参考部分的反馈。 我们现在已将交叉参考工具添加到 TI 网站本身、请在以下链接中找到。 谢谢。

    https://bomcross.ti.com/en/


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有信息!  我将采用  ISO7710F。

    祝你度过美好的一天!