This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841EVM:无法与 ISOW7841EVM 建立 SPI 通信

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM, ISOW7841EVM, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052776/isow7841evm-not-able-to-establish-spi-communication-with-isow7841evm

器件型号:ISOW7841EVM
主题中讨论的其他器件:DAC161S997EVMISOW7841

您好!
我使用 ISOW7841EVM 板将 DAC161S997EVM 与 STM32评估板相连。 请查看以下方框图以供参考。
我能够在 STM32评估 板和 DAC161S997EVM 之间建立 SPI 通信。
但是、在 STM32评估 板 和 DAC161S997EVM 之间添加 ISOW7841EVM 后、SPI 通信会间歇性工作。
我们尝试使用多个 SPI 波特率(500K 至2Mbps)、但仍然面临相同的问题。

当我们连接  ISOW7841EVM GND1和 GND2时、SPI 通信工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    感谢您的联系、很遗憾听到这个问题。

    [引用 userid="504288" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052776/isow7841evm-not-able-to-establish-spi-communication-with-isow7841evm "]当我们连接  ISOW7841EVM GND1和 GND2时,SPI 通信会正常工作。

    当 GND1和 GND2短路时、SPI 通信问题消失的情况非常罕见。 这表明  ISOW7841增加了传播延迟、因此不存在任何软件时序问题。

    请您进一步详细说明 SPI 通信问题吗?
    我假设您正在尝试从 STM 向 DAC 发送数据、或者尝试从 DAC 向 STM 读取数据。 您能否量化 您在这里看到问题的确切程度? STM 是否根本无法建立通信、或者您是否看到接收到的数据已损坏?
    您是否正在执行此测试设置中的任何 EMC 测试、还是仅在实验室环境中进行测试?

    与上述问题相关的任何更多详细信息将帮助我们了解该问题并尝试调试。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    我还想请您分享一些波形、其中隔离器 MCU 侧的信号和隔离器 DAC 侧的信号以相同的波形捕获。 捕获波形、使隔离器的左侧和右侧波形不匹配、以便我可以查看并评论隔离器是否确实无法正常工作。

    我询问这些波形、因为 ISOW7841是一个物理层器件、而这是唯一能够产生影响的地方。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar Rao 您好、

    在  ISOW7841EVM 的 GND1和 GND2之间连接1.5nF 电容器后、该问题得到解决。