This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:DRV3245Q-Q1

Guru**** 2607835 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052427/iso7710-q1-drv3245q-q1

器件型号:ISO7710-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7710

大家好、团队:

          ISO7710FQDRQ1是否可用作高压和低压数字隔离、高压为350V 系统、最高电压可达500V?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    感谢您的联系。

    是的、采用 SOIC 8引脚封装的 ISO7710可支持高达637V DC 的隔离、因此可用于高达637V DC 的隔离。 对于 ISO7710、350V 系统不应成为问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao:

               感谢您回答我的问题。这解决了我的问题。

    此致、
    阳龙