This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:Vdd 和 amp 都使用3.3V 的任何缺点;VioTM

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052621/isow1432-any-downside-using-3-3v-for-both-vdd-vio

器件型号:ISOW1432

您好!

为了简化和减少 BOM,Vio 和 Vdd (逻辑侧)使用相同的3.3V 电源是否有任何缺点?

如果使用3.3V、比如5V、通信性能是否会下降?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    感谢您与我们联系并关注 ISOW1432。

    使用相同的3.3V 电源连接到 VDD 和 VIO 是完全正确的。  器件的这些 IO 和电源部分具有单独的供电选项、可为用户提供灵活性、允许用户根据需要使用不同的电压为其供电。 但是、如果这两个器件都要在相同的电压下运行、则使用相同的电源轨是完全可以的。

    请参阅数据表中的以下电源配置功能表、了解器件支持的所有电压配置。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复非常及时