This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:如何确定器件是否通过浪涌测试?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052388/iso7741-how-to-determin-the-part-pass-the-surge

器件型号:ISO7741

你(们)好  

您能否分享 浪涌测试的通过标准?  部件未损坏? 还是 电气特性参数仍在限制范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    针对隔离栅的浪涌测试是一种破坏性测试。 如果浪涌测试完成后器件的隔离栅完好无损、则视为通过。 您可以通过检查隔离电阻 RIO 来验证隔离栅是否完好无损。 如 数据表绝缘规格 表中所述、工作隔离栅的 RIO 应大于10^9。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!