This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:SI8651BD-B-ISR 替代产品

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052036/iso7762-si8651bd-b-isr-alternative

器件型号:ISO7762

我认为 ISO7762是 SI8651BD-B-ISR 最接近的替代器件、对吧?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您的联系。

    是的、您的理解是正确的。 ISO7762F (低失效防护输出)是 Si8651BD-B-IS 的最接近替代产品。 请注意 、ISO7762F 与  Si8651BD-B-IS 不引脚对引脚兼容、因此无法在现有设计中直接替换。 但是、由于唯一的区别在于引脚7和10、如果这些引脚悬空或通过 上拉电阻连接到各自的 VCC、则在现有设计中可以安全地将 Si8651BD-B-IS 替换为 ISO7762F、而无需对 PCB 进行任何更改。 但是、如果引脚7 EN1直接连接到 VCC1、则 ISO7762F 不能按原样用于现有设计。

    替换 Si8651BD-B-IS 的 ISO7762F 完整器件型号为 ISO7762FDW。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao