This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:设计兼容的 DW (SOIC - 7.5x10.3mm)和 DBQ (SSOP - 5x6mm) PCB?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DIGI-ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1051839/iso7741-design-compatible-pcb-for-dw-soic---7-5x10-3mm-and-dbq-ssop---5x6mm

器件型号:ISO7741
Thread 中讨论的其他器件:Digi-ISO-EVM

团队、

根据您的经验:
是否可以设计一个 PCB 来安装两种封装中的任何一种?
例如、PCB 侧是否可以设计为接受下面"重叠"的两种封装并安装此时可用的 IC?
(两种封装的隔离栅将对齐、如下所示)

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您的联系。

    请查看 EVM DIGI-ISO-EVM (链接如下)、该 EVM 覆盖了多个封装(请参阅下图)、可在一个 EVM 中容纳所有可用的数字隔离器封装、从而提供通用数字隔离器 EVM。 还尝试了重叠的 DW 和 DBQ、但封装之间的空间很小、无法使用大多数 PCB 供应商接受的标准走线宽度从 DBQ 焊盘到 DW 焊盘进行走线。 因此、我们无法将 DW 和 DBQ 重叠。

    但是、如果客户的 PCB 供应商同意支持更小的迹线宽度(可能需要额外成本)、则客户可以在其 PCB 软件中更改设计规则、以允许更小的迹线宽度和迹线之间更窄的间隙、 然后、它们将能够在没有任何问题的情况下将布线从 DBQ 焊盘传输到 DW 焊盘。 如果客户与 PCB 供应商合作、这是可以实现的。

    Digi-ISO-EVM

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao