This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:请求 IECExTR

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1049756/iso7041-request-for-iecextr

器件型号:ISO7041

我已通过客户支持、并已被引导至此论坛以帮助解决我的问题。

我们公司生产用于危险场所(易爆环境)的工艺仪 表、并将此组件(ISO7041)用于我们在韩国提交安全认证的产品之一。 由于这在我们的设计中被视为安全组件、因此韩国机构 要求我们为该组件提供详细的 IECEx TR 以供其审核。  该组件列在"Certificate IECEx CSA 19.0040U"下、并参考 IECExTR CA/CSA/ExTR19.0013/00和/01。 这是我要求提交的最后两份报告。 我知道这些报告不是公开信息、您不太可能向我们提供此报告、而是询问您是否可以直接提供给认证机构进行审核。 如果可能、我将为提出此请求的认证机构提供联系信息、以便可以解决此问题。  非常感谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    是的、请向我提供认证机构的联系信息、我将发送请求的信息。

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saleem、您好!

     我们不胜感激。 联系信息如下:

     燕岐(Josh Jo)

    项目经理/审核员防爆安全

    DEKRA 认证 B.V. 韩国分公司  

    타워 1306호 地址-1306Ho、JnK Digital Tower 111、Digite-ro 26-gil、Guro-gu、Seoul、Korea (서울시 구로구 디지털로 26길 111 JnK)

    电话+82 2 6124 6490 |传真+82 2 6124 6496  

     

    DEKRA 认证 B.V.  

    |办公地址- Meander 1051 * 6825 MJ Arnhem * P.O. Box 5185 * 6802 ED Arnhem * The Netherlands

    公司注册 Arnhem 09085396   

     wongi.jo@dekra.com * https://www.dekra-product-safety.com * LinkedIn 

     请确认报告何时发送。 感谢你的帮助。

     此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saleem、您好!

     我们不胜感激。 联系信息如下:

     燕岐(Josh Jo)

    项目经理/审核员防爆安全

    DEKRA 认证 B.V. 韩国分公司  

    타워 1306호 地址-1306Ho、JnK Digital Tower 111、Digite-ro 26-gil、Guro-gu、Seoul、Korea (서울시 구로구 디지털로 26길 111 JnK)

    电话+82 2 6124 6490 |传真+82 2 6124 6496  

     

    DEKRA 认证 B.V.  

    |办公地址- Meander 1051 * 6825 MJ Arnhem * P.O. Box 5185 * 6802 ED Arnhem * The Netherlands

    公司注册 Arnhem 09085396   

     wongi.jo@dekra.com * https://www.dekra-product-safety.com * LinkedIn 

     请确认报告何时发送。 感谢你的帮助。

     此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已将报告通过电子邮件发送给 Josh Jo 先生。

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已收到报告。 非常感谢您的帮助!