This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:VCC 和 INX 的上电序列、失效防护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1050678/iso6721-power-up-sequence-of-vcc-and-inx-failsafe

器件型号:ISO6721
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17

 在 VCC1=0V、INA=5V 的情况下、ISO6721是否具有失效防护输出?

在我客户 的当前设计中、当系统上电时、INx 的信号将首先上升到5V、VCC 仍然为0V。

加电序列是否有任何要求?

如果 VCC 首先达到5V、然后 INx 再上升到5V、则需要使 ISO6721正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    感谢您的参与。

    ISO6721没有任何特定的电源定序要求、但该器件确实有一个限制、即在不为器件通电的情况下无法应用输入信号。 器件输入引脚的绝对最大额定值中已经说明了这一点、请参阅下图。 如下图所述、INx 引脚上的电压不能超过 VCC 电压0.5V。 即、如果 VCC = 0V、则 INX 应小于0.5V。 违反此要求将导致器件损坏。  


    我知道、即使器件未通电、客户应用也需要输入端接受电压。 这可以通过使用具有失效防护输入特性的缓冲器来解决、例如 SN74LVC1G17、即使 VCC 为0V、当施加输入电压时也不会损坏该缓冲器。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao