This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505应用问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1050329/sn6505b-sn6505-application-question

器件型号:SN6505B

大家好、

SN6505是否可设计用于+18V 和-3V 输出电压? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、使用正确的变压器设计可以实现+18V 和-3V 的输出电压。 最大总输入电流将限制为1A 的器件额定值。 请务必查看以下应用手册、了解为实现各种输出电压而完成的各种设计。

    具有3.3V/5V 输入和12V/15V 输出的信号和电源隔离

    要针对定制电压设计变压器、请使用以下变压器设计工具。

    SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 感谢您的大力支持