This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:P2P 取代 ADUM1442

Guru**** 2694545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO7021, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1050005/iso7742-p2p-replace-adum1442

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件: ISO7021ISO7041

大家好、

只需向您确认 ISO7742 P2P 能否替代 ADUM1442? 您还有其他器件建议吗?

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    感谢您的联系。

    ADuM144x 系列是超低功耗数字隔离器系列、TI 的等效系列是 ISO70xx。 ISO70xx 系列只有两个器件型号/型号- ISO7041和 ISO7021。 因此、我们没有适用于 ADuM1442的 P2P 器件、但 ISO7041满足或超出了 ADuM1442的大部分功能、但具有不同的通道配置(41与42)。

    16引脚 QSOP 中的 ISO7742将与16引脚 QSOP 中的 ADuM1442的引脚匹配、但 ISO7742的功耗不会像 ADuM1442那样低。 如果客户不需要超低功耗、并且 ISO7742电流消耗很好、则客户可以使用 ISO7742代替 ADuM1442、而不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的详细评论! 这很有帮助。 谢谢你。

    此致、

    Ivy