This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:我们的 ISO1540是否支持 I2C 时钟扩展功能

Guru**** 2912510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1049650/iso1540-does-our-iso1540-support-i2c-clock-stretching-function

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1541

大家好、

我的客户想咨询我们 的 ISO1540 I2C 是否可以支持时钟扩展功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    感谢您的联系。

    是的、ISO1540支持时钟扩展、因为该器件还具有双向时钟通道。 这有助于 MCU 读回时钟通道并允许时钟扩展。 而 ISO1541具有单向时钟通道、因此不支持该通道。 总之、ISO1540支持时钟扩展。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao