This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有基于 SSI 标准的隔离接口 Phy?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135067/do-we-have-isolation-interface-phy-based-on-ssi-standard

主题中讨论的其他器件:ISO1412

正如主题标题所说、我们是否有任何支持 SSI 标准的隔离式接口? 或者任何建议的解决方案都可以满足此要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的联系。 我假设您是指同步串行接口标准。 如果是这种情况、您 应该能够 使用我们的任何隔离式 RS-422 收发器来满足这些要求。 SSI 基于 RS-422标准、应能够与 RS-422收发器配合使用。  对于隔离式 RS-485/RS-422收发器、我建议您使用 ISO1412。  

    此致、

    Kenneth