This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:&#39的最低规格;输出开关电压'

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1134045/sn6505a-q1-minimum-specification-of-output-switch-voltage

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501SN6505A

您好、团队、客户需要以下信息:

是否指定了 D1&D2的最小电压值? 例如负值。

尤其是负电压下的最大连续直流或峰值交流电。

SN6501也是如此

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    感谢您的联系。

    D1/D2引脚不支持负电压、因此您可以读取0V 的最小电压。 由于 D1/D2引脚上 SN650x 的 MOSFET 处于低侧、因此我们不会看到负电压、因此这不应成为问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    感谢您的回复。 我在 PCB 上进行了几次测量:

    D1:


    D2:


    我 在这里测量-630mV 的最大负峰值。 那么、这会是个问题吗?

    此致、
    Nisarg Mehta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisarg、

    感谢您伸出并分享波形。

    SN6505A 内部 D1和 D2引脚上的 MOSFET 具有其体二极管、这些二极管将正向偏置为负电压。 因此、大多数负瞬变应钳位到0.7V 至1V 之间的电压。 因此、预计会出现-630mV、这不应成为问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao