This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:IC 所需的最大电流是多少

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1049371/iso1042-q1-what-is-the-maximum-current-needed-by-the-ic

器件型号:ISO1042-Q1

我正在使用 ISO1042DWVR 并对 IC 的电源执行去饱和操作。 IC 的额定电流或最大电流需求是多少? Vcc1为3.3伏、Vcc2为5V。 3.3V 和5V 电源轨的功率级别应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系!

    第6.1节提供了电源特性。

    当总线处于显性状态时、Vcc1在3.3V 时的最大电流为3.5mA。

    当总线处于显性状态时、5V Vcc2在 RL = 60 Ω 时的最大电流为73.4mA。

    Vcc1的电源、使用 P=IV => 3.3V* 3.5mA = 11.55mW

    Vcc2的电源= 5V*73.4mA = 367mW

    此致、

    Alfred