This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:PROFIBUS 接口中的双向隔离器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, ISO721, ISO1432, ISOW1432, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048935/iso7721-bidirectional-isolator-in-profibus-interface

器件型号:ISO7721
Thread 中讨论的其他器件:ProfibusISO721ISO1432ISOW1432

您好!

我正在设计一个隔离式 PROFIBUS 接口、该接口能够以12Mbps 的最大速度进行通信。 我在这里看到了 TI 的应用报告 SLLA177A (PROFIBUS 电气层解决 方案 www.ti.com/.../slla177a.pdf)、其中两个单通道 ISO721用于 TX/RX 信号隔离。 此外、其他公司的设计示例使用两个单通道隔离器。  

我能否对来自收发器的 TX/RX 信号使用 ISO7721D 等双向隔离器? 如果使用此解决方案、有哪些优缺点?

提前感谢、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    感谢您与我们联系并关注 TI 隔离器。

    您所参考的应用报告 SLLA177A 是我们较早的报告之一。 尽管中描述的所有内容仍然是准确的、但所述器 件非常陈旧、其中使用单通道数字隔离器(ISO721)来隔离通道、因为在此期间无法使用多通道器件(2005)。

    我们现在拥有许多 器件、它们比 ISO721具有更多的集成度和更好的性能。 请参阅下面的部分器件建议以满足您的要求。

    1. ISO1432 -隔离式 RS-485收发器、将数字通道和 RS-485收发器集成到单个封装中、支持高达12Mbps 的数据速率。
    2. ISOW1432 - 隔离式 RS-485收发 器、集成了数字通道、RS-485收发器和隔离式直流/直流转换器、在单个封装中包含电源变压器、支持高达12Mbps 的数据速率。

    请注意 、上述两个器件 与 数据表中所述的 PROFIBUS 兼容。

    如果您仍然希望 将隔离器和收发器保持分离、那么可以使用 RS-485收发器附带的 ISO7721。 请参阅以下应用报告、其中介绍了实现 RS-485隔离的各种方法。

    如何在 RS-485系统中隔离信号和电源(修订版 C)


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    非常感谢你的帮助。

    除了>12Mbps 波特率能力外、PROFIBUS 隔离器是否有任何时序要求?

    TI 频道( https://www.youtube.com/watch?v=lxFeFx2A6dM )上的 YouTube 视频指出传播延迟偏差<2ns,但很难找到具有如此低值的隔离器。 我在标准61158-2中找不到该规格、该规格仅指差分对信号之间的2ns 电缆偏斜。 可以帮我解决这个问题吗? 该规范来自哪里?

    此致、
    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    我认为 IEC 61158-2中规定的要求应该足以满足您 的应用要求。  YouTube 视频中提到的规范是 帮助在 PROFIBUS 上实现良好性能的通用指南。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助。

    此致、
    Alessio