This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:主器件在独立的隔离平面上与多个从器件通信时出现 MISO 问题。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048909/iso7762-q1-miso-problem-when-a-master-device-communicates-with-several-slave-devices-on-independent-isolation-planes

器件型号:ISO7762-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741

我有一个 u-Controller、它使用 SPI 总线与多个从器件通信。 从器件都与 u 控制器隔离、彼此隔离、各自位于各自的隔离平面中。
问题是、返回数据线需要是公共的(变为 MISO)。 将隔离器输出连接在一起会导致信号的电压电平非常奇怪、并导致信号上存在一些无法识别的数据。
我尝试使用每个输出上的肖特基二极管来分离输出、将阴极连接在一起并将其提供给 MISO。 仍然不工作-即使我尝试通过电阻器将其下拉、阴极也始终处于高电平。 奇怪的是、阳极上的信号都完全符合其应有的要求-请勿理解阴极为什么具有永久的高逻辑电平。
如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 TI 数字隔离器。

    我相信我理解您在这里面临的挑战、 控制多个 SPI 节点的接收通道的最佳方法是通过使能引脚对其进行控制并单独启用它们。 请查看以下有关此主题的常见问题解答、并 尝试实施建议的方法。 这意味着您必须切换到4通道器件而不是6通道器件、因为6通道器件没有启用功能。  

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991655/faq-how-to-connect-spi-mcu-to-multiple-isolated-spi-nodes


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、我在搜索解决方案时已经看到过它...
    遗憾的是、这些事情要复杂得多、因为我只解释了一个已经构建复杂原型板的简化版本、该原型板上有数千个组件。 我正在尝试找到一个可行的解决方案、即使修改可能非常困难。
    我确实使用来自 u 控制器的独立 ChipSelect (CS)输入、因此一次只有一个从器件进行通信、但我无法为这些特定原型禁用隔离器本身。
    也许我需要找到一些具有集成使能信号的缓冲器来尝试分离隔离器的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您分享有关您的应用的更多见解。  

    我理解您的限制、即无法在现有原型中禁用隔离器输出。 是的、使用可通过使能引脚对输出进行三态处理的缓冲器可以允许从隔离器连接多个输出引脚。 或者、正如我在上一篇文章中提到的、您也可以考虑使用具有使能选项的 ISO7741、而不是没有使能功能的6通道器件。 这使您可以在不增加器件数量的情况下使用与缓冲器类似的功能。

    我希望这能帮助您找到所需的内容。 如果您还有其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao