This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:更精确的电流公式

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048351/iso1212-more-precise-current-formula

器件型号:ISO1212

您好!

我们使用此链接 https://www.ti.com/lit/zip/sllc457中的电流计算公式

但是、我们注意到与数据表相比存在差异。 在 Excel 工作表中、您可以插入一个电压值、该电压值实际上对电流值影响很小或没有影响。
在数据表中、我们可以看到电流在电压上高度可靠:

当我们使用18V 左右的电压并且假设电流不能一直达到2.75、即(我想) 30V 电流时、您是否有更好的公式?

此致、
Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    感谢您与我们联系并关注 ISO1212。 请允许我澄清并解决您的一些问题。

    请注意、ISO1212会调节输入电流、并尽量减小 电流的任何变化、以便将外部组件中的功率耗散保持在最低水平、否则、当使用光耦合器代替 ISO1212时、这是不可能的。 这是 ISO1212的主要特性之一。

     电子表格中提供的公式用于确定实现给定典型稳压电流所需的 RSENSE 值。 请注意、电流主要由 RSENSE 设置、变化是由温度和样本间的变化引起的。 输入电压不直接决定该电流。

    [引用 userid="501127" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048351/iso1212-more-precise-current-formula "]

    [/报价]

    这些是器件表征期间在一个小样本集上测得的实际值。 输入电压确实会随着输入电压的增加略微改变电流范围、但不会直接确定观察到的实际电流。

    RSENSE 为560Ω μ A 时的典型稳压电流为2.5mA、当您在室温下测试器件时、对于大多数样片、通常应看到接近2.5mA 的值。 数据表中提供的变化是最坏温度和样本的最坏情况值。

    我希望这能帮助您更好地了解 ISO1212的电流调节。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    我想 详细说明我在上一个帖子中分享的内容、并分享更多信息。

      由于您的应用需要支持18V 输入、我假设您通过使用 RTHR = 0Ω Ω 或更高电压将 VIL 设计为大约7V 或更高。 在此假设下、VSENSE 电压范围为7V 至30V 时、输入电流将在2.05mA 至2.75mA 的范围内。

    我想澄清一下、这一定义并不 意味着2.05mA 对应于7V、2.75mA 对应于30V、这是不正确的。 相反、这意味着、最坏情况下的最坏情况下的低温可能会发生2.05mA 的电流、最坏情况下的最坏情况下的高温可能会发生2.75mA 的电流。

    上述说明也明显可见 于 ISO1212数据表图5中的波形图(也复制于下方)、其中输入电压变化不会显著改变电流、而温度变化会显著改变电流。 它仍然未达到整个电流范围、因为该测试是在一小组典型样本上完成的。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    我不同意这一点、因为较高电压下的测试提供较高的电流值。
    无论如何、我非常清楚、无法为测量方法提供更多信息。

    谢谢。

    此致、
    Miroslav