This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:输入电压与放大器之间的时序;输出电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505D-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048416/sn6505b-timings-between-vin-vout

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6505D-Q1

您好!

前进至低于线程、

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1037687/sn6505b-driving-2-transformers-from-single-ic

根据 捕获的以下图形、我在 Vin 到 Vout 之间获得67mS 的时序。 但根据数据表、该时序应接近最大18ms 从同一 IC 驱动两个变压器时,是否有任何时序细节?  

或者如何缩短此时间?

此致、

Praful

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praful、

    感谢您发帖到 E2E! 从 SN6505的 EN 引脚变为高电平到隔离式变压器输出变为高电平、Tssdelay 是测量的。  这可能与变压器上的电源引脚通电时不匹配、因此请确认相对于 SN6505 EN 引脚的延迟时序。

    我们不会为使用一个 IC 驱动两个变压器的隔离式电源指定时序细节、但我们预计、如果使用 SN6505D-Q1器 件而不使用 SN6505B、则加电延迟会短得多、因为它是没有软启动电路的同一器件。 下面是规格比较的数据表剪辑:



    请确保尽早将 SN6505的 EN 引脚变为高电平、以缩短加电延迟时间、并随意改用 SN6505D-Q1 (与 SN6505B 引脚对引脚和变压器兼容)、以进一步降低延迟并绕过软启动时间。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez