This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:ICC 电源电流计算

Guru**** 2616375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048314/iso6720-icc-supply-current-calculation

器件型号:ISO6720

大家好、

如何计算具有两个输入端子的一侧的 ICC 电流 Icc1? 如果有两个输入信号、例如一个输入信号是直流信号、另一个是交流信号、那么如何计算它?

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的联系。

    很抱歉、我们没有针对 输入引脚上可能的所有组合测试和指定 ICC 电流值。 为某些组合提供的数据可帮助客户了解某些常见输入信号组合可能的电流消耗。

    对于您的情况、我会在 直流输入电流消耗和两个交流输入 消耗之间选择最坏情况数据。 这可以是对输入组合进行更安全的最坏情况估算。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao