请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721 主题中讨论的其他器件: 冲击
您好!
我们为什么仅提供基础型和增强型 VDE 认证。 CQC、CSA、UL 和 TUV 认证没有区别。
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Holger、
感谢您在 E2E 上发布问题。
DIN VDE V 0884-11是数字隔离器的组件级标准。 与基本隔离器相比、增强型隔离器的要求更严格。 例如、该标准要求增强型隔离器必须能够承受空气或油中10kVpk 的浪涌冲击(1.2/50us 波形)、而基本隔离器没有最低的浪涌测试要求。 还有其他差异、例如局部放电测试乘法器对于增强型应用更为严格。 VDE 将基础型和增强型隔离器放在两个单独的证书/文档中。 这就是我们为客户提供采用 DW 封装的 ISO7721 (增强型)和 ISO7721B (基本型)隔离器选项的原因。
我们的 UL 认证提供"单保护"隔离等级。 我们从 CSA、TUV 和 CQC 等其他机构获得了数字隔离器的系统级标准认证、这些标准根据工作电压和其他条件在同一证书中提供基本和增强型等级。
谢谢、
Saleem Marwat