This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:一个主设备通过 RS485与多个现场小部件通信,如何防止接地环路问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1047332/iso1500-one-master-device-communicates-with-multiple-field-salves-through-rs485-how-to-prevent-ground-loop-problem

器件型号:ISO1500
主题中讨论的其他器件:THVD2450、

尊敬的 TI FAE:

我正在设计一个系统、其中包括与 RS485通信的主站和多站从站、我仅在主站侧使用隔离式 RS-485收发器(电源和数据均隔离)、 所有从站侧 使用非隔离式 THVD2450。 主隔离侧 GND_485iso 未连接到所有从侧 GND_SLAVE、此结构是否存在一些接地环路问题?  对于这种设计、最好的建议是什么?  

谢谢

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    RS-485收发器具有固有的稳健性、可在一定的接地电位差下运行。 实际上、THVD2450可在两个 RS-485节点之间高达+/-25V 的接地电位差下运行。 ISO1500等隔离式 RS-485收发器可将工作电压提高到566VDC。

    接地是有关 RS-485系统的常见问题。 有关  更多详细信息、请参阅此 E2E。 此外、 您可能会发现此应用简报 非常有用。

    此致、

    Dushmantha