This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:SAE J1939

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1045108/iso1050-sae-j1939

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISO1042

大家好、

 您能否分享 ISO1050是否支持 SAE J1939?

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi-San、

    感谢您与 Gout 联系。

    SAE J1939是一种将 CAN 总线技术用作物理层的高层协议。  ISO1050是一款符合 CAN 总线物理层规范的隔离式 CAN 收发器器件。  

    因此、在 ISO1050上实施 J1939是可行的。

    ISO1050是旧的 CAN 器件之一、我建议客户根据其隔离和封装要求考虑 ISO1042或 ISO1044。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!  

    非常感谢您提供的信息。

    我还将检查 ISO1042和 ISO1044。

    此致、

    Kurumi