This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:输出为22 Ω

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1046834/isow7842-22-ohm-on-output

器件型号:ISOW7842

您好!

我有一个采用  ISOW7842DWE 隔离式3V3芯片的设计。 ISO 侧的电压降至0.3或2V 左右时出现问题。ISO_3V3和 ISO_GND 之间的电阻在一些芯片上约为2-3欧姆、在一些芯片上约为22欧姆。

我们移除了一个芯片并直接在其上进行了测试、结果也显示为22欧姆、这意味着是芯片而不是 PCB 出现故障。

您以前在该电路中看到过这种情况吗?

PCB 放置在 ESD 安全袋中已有几年了、我们以前使用的 PCB 没有显示出这一问题。  我们其余大约2/3的 PCB 似乎仍在运行。

它是否会产生某种老化效应? 我们是否应该担心我们出售的多氯联苯会受到同样的问题? 然而、我们尚未听到客户的任何投诉。

在一个 PCB 上、我尝试从外部向一个 PCB 上的 ISO 3V3提供3V3、而芯片似乎神奇地恢复了使用寿命。 不知道发生了什么、我也没能复制过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您与我们联系、很抱歉听到该问题。

    我可以通过您用于创建 TI 帐户的电子邮件联系您吗? 以便我能够更好地了解问题并相应地为您提供帮助? 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的确认。
    由于我们将通过电子邮件继续此讨论、我将此 E2E 帖子标记为已关闭。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao