This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:NC 引脚-接地

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1046745/iso1042-q1-nc-pins---grounding

器件型号:ISO1042-Q1

您好!

 对于 ISO1042-Q 的16引脚布局、有几个未连接的引脚。

是否可以使用接地(低电平或高电平)的 NC 引脚? 后果是什么?

提前感谢

埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您与我们联系并关注 ISO1042-Q1。 NC 引脚未在内部连接到芯片、因此可以连接到 VCC、GND 或保持断开状态、而不会出现任何问题。 因此、请根据您的方便性、使用三个选项中的任何一个进行连接。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao