This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7242C-Q1:ISO7242C-Q1

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7242C, ISO7242M, ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1046407/iso7242c-q1-iso7242c-q1

器件型号:ISO7242C-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7242CISO7242MISO6742

您好,  

我们在 现有设计中使用 ISO7242MDW 器件。 但是、我们决定 将以前的器件替换 为  ISO7242CQDWRQ1。 我比较 了参数、发现这两个参数几乎相同。 是否有任何实体可以详细解释这两个零件的区别?  

PL 紧急恢复。 我们希望最终确定设计。  

谢谢、

模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!
    感谢您深入了解 TI 数字隔离器并对其感兴趣。

    ISO7242M 是额定150Mbps 的器件、而 ISO7242C 是25Mbps 的器件。 这是两个器件之间的主要差异、由于数据速率的差异、所有相关的数据速率相关参数也将不同。 这包括开关特性(所有时序规格)和较高数据速率下的电流消耗。 除此之外、其他一切都将相似。 如果您的应用数据速率低于25Mbps、则可以使用 ISO7242C、而不会出现任何问题。

    请注意、ISO7242M 和 ISO7242C 是我们的旧器件系列、对于所有新设计、我们建议客户选择 ISO67xx 系列器件。 在这种情况下、ISO6742将是等效的器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao