This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO7760和 ISO7760F 之间的差异

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1046214/iso7760-difference-between-iso7760-and-iso7760f

器件型号:ISO7760

您好、TI 专家、

我刚才在 ISO7760数据表中看到了器件名称 ISO7760F。

但我无法找到其中的任何描述。

这两个器件之间的区别是什么?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的联系。

    ISO7760 (无 F)和 ISO7760F 之间的唯一区别是默认输出状态。 ISO7760的默认输出状态 为高、而 ISO7760F 的默认输出状态为低。 数据表的3个不同部分对此进行了说明、请参阅以下快照。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。 实际上、我仅搜索7760F、而不搜索776xF。

    总之、我得到了答案。 谢谢。

    此致、

    Chase