This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501、SN6505B 变压器驱动器的替代产品

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B, SN6505A-Q1, SN6501-Q1, SN6505A, SN6505B-Q1, SN6505D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1046046/sn6501-alternatives-for-sn6501-sn6505b-transformer-driver

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6505A-Q1SN6505ASN6505B-Q1SN6505D-Q1

您好!

由于 SN6501和 SN6505B 目前在市场上不可用、您能否 为这些 IC 提供替代产品(具有或不具有相同尺寸)?

谢谢你

最棒的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    感谢您发帖到 E2E!

    SN6501和 SN6505器件都具有汽车版本(分别为 SN6501-Q1和 SN6505B-Q1)、它们的封装与其工业器件兼容且功能相同。 SN6505还提供 SN6505A、SN6505A-Q1和 SN6505D-Q1版本、这些版本还与 SN6505B 封装兼容、但 SN6505A 器件具有较低的开关频率、因此它们并不总是与 SN6501或 SN6505B/D-Q1使用的隔离变压器兼容。

    由于各产品对器件的需求很大、 我们在 TI.com 上没有提供这些器件型号、TI 也没有任何其他推挽式隔离变压器 器件。 我们建议您通过单击任何器件产品页面上的"订购和质量"选项卡下的"可用时通知我"按钮、订阅后将收到通知、如下所示:



    如有任何疑问、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manuel。