This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540作为 ISO1541的替代产品?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1045107/iso1540-iso1540-as-replacement-for-iso1541

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他部件:ISO1541ISO1640

您好!

如果我以正确的方式了解 ISO1540/ISO1541 I2C 隔离器的数据表、ISO1540是通用变体、也可用于 ISO1541足够的应用(在这些应用中、不执行从器件的时钟拉伸、也不提供多路复用器)。 使用 ISO1541隔离器有什么优势、还是可以在所有示例中使用 ISO1540?

非常感谢、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dejan、

    感谢您深入了解并关注 ISO154x 器件。

    双向通道在 SIDE1 (SDA/SCL1)上具有受限的 VIL 和 VOL 规格、这是实现双向功能所必需的。 并非所有 MCU 都能满足这些逻辑要求。 ISO1541中的单个单向通道由于其单向性而对 SCL1没有此限制。 除此之外、两个器件之间没有差异或优势。

    ISO1540应安全地更换 ISO1541、而不会出现任何问题。 请确保 MCU 与 SCL1逻辑 要求兼容。

    我们还建议您使用我们的下一代 I2C 隔离器 ISO1640、该器件可提供比 ISO1540更好的性能。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Dejan。