请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7741 主题中讨论的其他器件: ISO6741
我找到了 ISO7741。 它是否是 FFF 快插替代产品?
谢谢、
Kyle
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kyle、
感谢您发帖、欢迎使用 E2E! ISO7741是 ADUM1401ARWZ-RL 的 FFF 替代产品、ISO6741也是如此。 ADUM1401ARWZ-RL 的默认输出状态为高电平、因此请确保使用后缀为"非 F"的器件(如 ISO6741而非 ISO6741F)。 如果需要默认低电平输出、或者如果默认状态无关紧要、则可以使用"F"器件。
TI 有一个在线交叉参考工具、可帮助您查找哪些 TI 器件 可用于替代非 TI 器件。 下面是使用 ADUM1401ARWZ-RL 作为示例的链接和屏幕截图:
链接: https://bomcross.ti.com/en/

请随时使用此工具、如有任何其他问题、敬请告知!
周末愉快!
Manuel Chavez