This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:直流应用中的增强型隔离?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1044446/iso7841-reinforced-isolation-in-dc-application

器件型号:ISO7841

我们正在直流应用中使用 ISO784xFDWW 器件、我们希望从1000V 升级到1500V。由于我们在一侧具有低级控制、因此我们需要增强型隔离。  

 这些器件的额定电压为1450VRMS (增强型、60950-1、污染等级2、材料组 I)。

假设1450VRMS 是指市电频率(50/60Hz)正弦波形、额定值如何转换为直流应用?  

(计算直流的 RMS 值是世界上最简单的事情、但交流和直流之间的应力因子差异在两个方向上都可能不同...)。  

查看数据表,800V/1450V (DW (DWW)额定值为1:1,具有间隙和爬电距离数字(">8mm /">14.5mm)。 如果这些确实是增强型隔离电压的限制参数、我们应该能够通过适当的槽铣、涂层和/或灌封组合(?)达到要求

提前感谢

Christian Nielsen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您在 E2E 论坛上发表您的问题!

    我将在下面回答您的问题:

    问: 假设1450VRMS 是指市电频率(50/60Hz)正弦波形、额定值如何转换为直流应用?  

    答:ISO784xDWW 器件本身能够承受比交流电压更高的直流工作电压;例如、ISO7841DWW 的固有直流工作电压为2828V (如数据表第8页所示)。 当然、该电压随后受到设备标准 (例如 IEC 60950-1)要求(如爬电、污染等级等)的进一步限制

    Q: 查看数据表,800V/1450V (DW (DWW)额定值为1:1,具有间隙和爬电距离数字(">8mm /">14.5mm)。 如果这些确实是增强型隔离电压的限制参数、我们应该能够通过适当的槽铣、涂层和/或灌封组合(?)达到要求

    答:是的、IEC 60950-1电压受此标准中的爬电距离、间隙和其他限制的限制。 如果 您可以通过适当的槽铣、涂层和/或灌装组合达到要求、这是完全可以接受的。

    谢谢、

    Saleem Marwat