This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:变压器设计

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1043294/sn6505b-transformer-design

器件型号:SN6505B

大家好、

我使用的是带 SN6505B 的 Wurth 变压器760390014。 初级电压为3.3V,而次级侧则使用3.3V LDO。 从数据表中、我们可以找到选择变压器的一些重要步骤。  

我能否获得有关如何计算变压器电感和功率的信息? 是否有可用的应用或设计说明?

此致、

Prafulla S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla:

    感谢您关注我们的 SN6505B 器件!

    此 E2E 讨论了在选择变压器时必须考虑的关键参数。

    您可能会发现这篇文章 也很有用。 本文讨论了推挽式转换器的基本操作以及 如何防止变压器饱和。

    希望此材料对您有所帮助。 如果您有任何特定问题、请随时回复此主题或点击"提出相关问题"按钮。

    此致、

    Dushmantha