Other Parts Discussed in Thread: ISO7742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7742 尊敬的团队:
您能否帮助分享了解 MPN#ISO7742QDBQQ1的方式? "QDBQQQ1"表示什么? 我在数据表中找不到该信息!
对于其他 MPN、请告知如何理解 MPN 中字符的含义?
提前感谢您!
Dai Nguyen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dai:
感谢您与我们联系并关注 ISO7742。
请参阅以下常见问题解答、其中简要说明了如何解读数字隔离器器件器件型号中的字符。 让我还具体解释器件型号 ISO7742QDBQQ1中的"QDBQQQQQQ1"。 第一个字母"Q"表示这是一个汽车级器件、"DBQ"是 QSOP 封装的封装代码、"Q1"表示这是一个1级汽车器件、支持-40C 至125C 的温度范围。 Q1适用于1级、而 Q0适用于0级汽车器件、支持-40°C 至150°C 的温度范围。
此致、
Koteshwar Rao