This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341-Q1:ISO7341FCQDWRQ1与放大器;ISO7710FQDWRQ1之间的比较表

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7710, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1041885/iso7341-q1-comparison-table-between-iso7341fcqdwrq1-iso7710fqdwrq1

器件型号:ISO7341-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741ISO7710ISO6741

尊敬的团队:

您能否帮助共享 ISO7341FCQDWRQ1和 ISO7710FQDWRQ1的比较表?
感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helena、

    感谢您的联系。 ISO7341是一款4通道器件、而 ISO7710是单通道器件、因此我将在下面分享 ISO7341和 ISO7741 Q1合格器件之间的比较。 请注意、下面提供的大多数规格对于 ISO7710也将保持不变。

    您还可以查看 ISO6741、它是我们最新一代的器件、其规格与 ISO7741非常相似。 谢谢。

    当前器件 OPN 建议 OPN 1.
    器件型号 ISO7341FCQDWRQ1 ISO7741FQDWRQ1
    器件 ISO7341FCQDWRQ1 ISO7741FQDWRQ1
    数据表   ISO7741数据表
    样本   ISO7741FQDWRQ1样片
    技术 电容耦合 电容耦合
    通道数 4. 4.
    集成隔离式电源
    数据速率(最大值)(Mbps) 25Mbps 100Mbps
    传播延迟(典型值)(ns) 33ns 11ns
    汽车类额定值 是的 是的
    隔离等级(Vrms) 3000Vrms 5000VRMS
    隔离工作电压(Vrms) 1000Vrms 1500Vrms
    浪涌电压能力(Vpk) 7 800人 12 800人
    VCC 范围(最小值-最大值)(V) 3V ~ 5.5V 2.25V ~ 5.5V
    通道方向 正向 3. 3.
    反向 1 1
    CMTI (kV/µs μ s) 典型值 50kV/µs μ s 100kV/µs μ s
    最小 25kV/µs μ s 85kV/µs μ s
    爬电距离(mm) 8. 8.
    CTI 评级
    增强型(VDE V 0884-11) 是的
    默认输出
    温度范围(°C) -40°C ~ 125°C -55°C ~ 125°C
    封装 16-SOIC (0.295英寸、7.50mm 宽) 16-SOIC (0.295英寸、7.50mm 宽)



    此致、
    Koteshwar Rao